This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631:应用程序和 SBL 升级

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1474303/am2631-app-and-sbl-upgrade

器件型号:AM2631

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户需要在操作期间升级其应用程序和 SBL。 我们是否有说明如何执行此操作的示例或文档?  

同时、SBL 处于 tiimage 状态并已签名、这会在从应用程序升级 SBL 时引起问题吗?

此致、

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此主题是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    对于延迟、我们深表歉意、

    Unknown 说:
    我的客户需要在操作过程中升级他们的应用程序和 SBL。 我们是否有说明如何执行此操作的示例或文档?  [报价]

    我们目前还没有准备好文档。 我想知道他们是计划使用安全还是不使用安全功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    现在、没有安全性。 BTW 有什么区别?

    我们目前尚未准备好文档。

    对如何实现有什么一般的想法吗?

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、没有安全性。 BTW 区别是什么?

    强制安全型器件对客户密钥进行了编程、并支持安全引导。

    [报价 userid="571219" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1474303/am2631-app-and-sbl-upgrade/5674431 #5674431"]
    我们目前还没有准备好文档。

    对如何实现有什么一般的想法吗?

    [报价]

    方法如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    这里的引导段是什么? 我在 TRM 上找不到。

    此外、当器件首次复位时、将执行 SBL V1吗? 在这种情况下、RBL 是如何选择 SBL V0或 V1的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里的引导顺序是什么? 我在 TRM 上找不到它。

    Bootseg 只是闪存中由用户固定的存储器位置。

    此外、当设备首次复位时、将执行的是 SBL V1吗? 在这种情况下、RBL 如何选择 SBL V0或 V1?[/QUOT]

    这更像是一个设计选择、一旦收到应用更新、他们就可以使用 SBL V1覆盖闪存中的0x0位置、但需要在应用程序 V0中进行应用程序验证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 在右侧的块中、"SBL 读取 boot seg、然后验证.... 覆盖区域 A"。 区域 A (0x0)中的 SBL 是否正在运行、它如何自我覆盖?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SBL 从 RAM 执行、一旦 SBL 开始执行、它就会从 RAM 运行、因此您可以覆盖闪存中的 SBL、这样、一旦您在下一次迭代中下电上电、就会启动新的 SBL。