This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:Linux 编程

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1492596/ek-tm4c123gxl-linux-programming

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具与软件:

是否对 EK-TM4C123 MCU 或 Linux (用于开发)上支持的任何其他 TI MCU 进行编程? 使用"Code Composer Studio"的"内置"操作并不起作用、并导致大量错误。 似乎 Luminary  Micro Inc 认为 Linux/CCS 无法正确识别 MCU、但它会作为内电路调试接口运行 lsusb 和 hardfo 时、显示出来。  我也尝试使用 CLion、PlatformIO 和 Keil(使用 vscode ),并都遇到了许多问题。

Linux 是否支持该 MCU/Launchpad? 或者它是否已被弃用且没有 Linux 支持。 如果是、是否有 TI 仪器提供 Linux 编程支持?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Calvin

    是的、 CCS 中的 Linux 应支持 EK-TM4C123。 您能告诉我您使用的是哪个版本的 CCS 和 Linux 发行版吗? 以及会收到什么错误消息?

    谢谢!

    Ricky