This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:调试探针连接

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1492332/tmdx570lc43hdk-debug-probe-connection

器件型号:TMDX570LC43HDK

工具与软件:

嗨、团队:

 我将使用 TMDX570LC43HDK、尝试将调试探针 XDS110与 20引脚 ARM JTAG 接头搭配使用。 是否有可以去除的特定连接器?

 XDS100V2 USB JTAG 接口与 XDS110之间的区别是什么?  

您是否推荐用于 XDS110的 ARM Cortex-M 20引脚(CM20)适配器?

感谢您的帮助!

Florent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florent:

    [报价 userid="638139" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1492332/tmdx570lc43hdk-debug-probe-connection "]使用 TMDX570LC43HDK 时、我尝试将调试探针 XDS110与 20引脚 ARM JTAG 接头搭配使用。 是否有可以清除的特定连接器?[/QUOT]

    除了使用调试器可获得的20引脚调试电缆外、我没有任何具体的连接器推荐。

    Unknown 说:
     XDS100V2 USB JTAG 接口与 XDS110有何区别?  [报价]

    您可以参考以下比较表:

    XDS 目标连接指南

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。