This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:EB Tresos 许可续订需要帮助(TMS570LS1114)

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1484352/tms570ls1114-assistance-required-for-eb-tresos-license-renewal-tms570ls1114

器件型号:TMS570LS1114

工具与软件:

尊敬的专家:

我们目前正在使用 TMS570微控制器并将 TI MCAL 集成到第三方 BSW 工具中来开发我们的产品。 但是、我们的 EB Tresos 许可证已过期、我在1月份提交了续订申请、如下面的屏幕截图所示。 遗憾的是、我尚未收到答复。

TI 的相关团队能否协助核对此申请状态?

感谢您的支持。

此致

Casey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Casey:

    我对拖延的答复表示诚挚的歉意。

    您的申请是否仍处于待处理状态? 还是获得批准?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您的答复。
    今天、我再次查看了 TI 网站、但是我的申请仍然显示为"待处理"。
    您能帮我理解当前的进展吗?
    另外、如果有任何与 EB 相关的新工具或 TI 针对 TMS570LS1114进行的更新、请告诉我。

    感谢您的支持。

    此致
    Casey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Casey:

     对于新项目或旧项目、您需要具有该访问权限?  

    如果是用于新项目、那么我们鼓励客户使用我们的新器件、因为它们具有高性能和低成本的优势。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。