This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM2634-Q1:用于扩展 RAM 存储器大小的 GPMC 接口

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634-Q1, TMDSHSECDOCK-AM263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1492091/am2634-q1-am2634-q1-gpmc-interface-to-expand-ram-memory-size

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件: TMDSHSECDOCK-AM263

工具与软件:

您好!

敬请有人建议使用具有 AM2634-Q1控制器的 GPMC 接口、以及大小为4MB 且数据宽度为8位的合适存储器器件。

我们是否还应使用异步或同步存储器器件8位或16位更好..

在 TMDSHSECDOCK-AM263用户指南中、提供的是64Mb PSRAM、使用相同的部分还是提供 任何建议更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    异步与同步存储器以及8/16位宽度由用户根据其应用而定。

    在 TMDSHSECDOCK-AM263上使用相同的64MB PSRAM 的一个优点是、硬件连接已验证、AM263x MCU+ SDK 中提供了一个软件示例。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brennan:

    感谢您的答复。