This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF-LAUNCHXLWC S002 (001)

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1484013/cc3220sf-launchxl-cc3220sf-launchxlwc-s002-001

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我将尝试与两个 CC3220SF-LAUNCHXMLWC S002 (001)微控制器通信、通过使用 UART、将 GPIO16作为 Tx、将 GPIO17作为 Rx。

因此、如果我们连接并解决此问题、请告诉我实现沟通的过程是什么、如果我们非常感激的话。