This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:窗口比较器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1492431/mspm0g3519-window-comparator

器件型号:MSPM0G3519

工具与软件:

尊敬的:

当将 COMP0和 COMP1用作窗口比较器时:

是否可以使用 EXCH 开关交换 COMP0和 COMP1上的+和-比较器输入?  

窗口比较器是否可以正常工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    EXCH 开关使您能够真正地交换 COMPx 上的输入。

    是否要反转窗口比较器的输出?

    -Matthew