This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6232:PDN 目标和客户仿真结果

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1485070/am6232-pdn-targets-and-customer-simulation-results

器件型号:AM6232

工具与软件:

在以下 TI 文档(第29页)中、我们为 VDD_CORE 提供了以下 PDN 目标:

https://www.ti.com/lit/an/sprac76g/sprac76g.pdf

客户的仿真将生成以下结果:

如您所见、仿真结果在1MHz 的一部分范围中高于目标阻抗、峰值约为840kHz。 我们想知道:

  1. 对于 AM6232设计而言、结果仍是可以接受的?
  2. 为了改善结果、我们有哪些建议?

请注意、此客户设计将仅使用单核和双核 A53型号、并且工作频率仅高达1GHz、与四个 A53内核器件相比、在最大工作频率下、VDD_CORE 电源轨上的负载应略小。

谢谢!

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、  

    感谢您的提问。

    让我与专家核实、然后再回来。

    您能否确认客户已提供所需的大容量和去耦。

    请确认标题中是否有要更新的错误。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、  

    请参阅以下专家的意见。

    1. 8MHz 周围的谐振是一个问题、因为它会在电源波形上引入低频纹波。 处于该频率/该频率的倍数处的任何负载瞬变都会出现阻抗升高、并可能导致功能故障。 他们期望 VDD_CORE 电源轨上的最大负载瞬态是多少? 如果负载瞬态足够低、阻抗目标可以放宽一位。
    2. 一些改善结果的建议
      1. 在5 -10MHz 区域附近添加更多频率点、对交流阻抗进行重新仿真
      2. 如果谐振仍然停留在(a)之后、他们可以考虑添加一些具有低电感连接到 SoC 的10uF 去耦电容器

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa,

    您是对的、标题中有错误。 我已经更新了它。

    如果我记得没错、客户提供的大容量电容非常接近我们建议的值、但可能比我们建议的值低几 μ F。 我将向他们指出你对后续行动的回应。

    谢谢!

    Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、

    感谢您提供宝贵意见并更新了标题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、Stuart 向我们分享了提供我们答案的链接、所以我将直接分享您的意见。

    请参阅下面使用22uF 电容器仿真得到的结果、如建议的那样。 它们显示了在500到600kHz 频率范围内的改进。 先前的共享结果存在电容器模型分配问题、因此在600KHz 到1MHz 频率范围内出现了故障。 请查看以下结果并分享您的意见。 尽管如此、根据建议、5 MHz 至6MHz 性能并未得到任何改进、如果您有任何建议、请告知我们。

    e2e.ti.com/.../Decoupling_5F00_Results_5F00_final_5F00_with_5F00_22uF_5F00_0v85_5F00_2025_5F00_03_5F00_17_2D00_12_5F00_24_5F00_49.zip

    e2e.ti.com/.../Decoupling_5F00_Results_5F00_final6_5F00_with_5F00_10uF_5F00_0v85_5F00_2025_5F00_03_5F00_17_2D00_12_5F00_26_5F00_33.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilesh 您好!  

    感谢您提供的意见。

    我来回顾一下输入内容、并与仿真专家进行核实。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilesh 您好!  

    请参考仿真专家的以下输入:

    他们是否能够提供 PPT 总结他们的最新结果? 我下载了 zip 文件、但无法找到/打开任何结果。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    将所有数据解压到文件夹要在互联网浏览器中打开结果要了解每个频率响应的详细信息、请打开下面路径中每个文件夹中的 index.html 文件。  

    \4.10_ Decoupling_Results_带 Lumped_Decoupling_Report _22uF_0v85_2025_03_17-12_24_49\Aurel_duber_board_2_Report_data\index.html

    \4.12.10al6_ Decoupling_Results_带 Lumped_Decoupling_Report _10uF_0v85_2025_03_17-12_26_33\Aurel_duber_board_2_Report_data\index.html

    如果您在打开和查看结果时遇到任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilesh 您好!  

    谢谢你。

    根据专家的要求、您能否将结果翻译成几张幻灯片、以便专家进行快速回顾。

    请专家查看上述文件可能会导致延迟。

    请告诉我您的想法。

    此致、

    Sreenivasa