This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:片上振荡器时钟检测(OCOCLKDET)- TRM 中无信息

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1491517/am2434-on-chip-oscillator-clock-detection-ococlkdet---no-info-in-trm

器件型号:AM2434

工具与软件:

 AM2434安全手册(PRUIX6–2024年3月)引用了该诊断  CLK1 . 这是"片上振荡器时钟检测"( OCOCLKDET )(见 6.3.117章)。

然而,《技术参考手册》(SPRUIM2H–2020年5月–2023年10月修订)似乎不包含有关如何使用、评估或禁用的信息  OCOCLKDET .

在哪里可以找到有关此主题的更多信息?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是、不能禁用时钟检测。  复位时默认启用该功能。  它的输出连接到 ESM、因此您可以通过配置 ESM 源#135来选择生成错误(请参阅 TRM 中的 GLUELOGIC_HFOSC0_CLKLOSS_BUSE_REF_CLK_LOSS_DETECT_OUT_0)

    我再三确认这一理解。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以上描述是正确的。  有关此电路的更多详细信息、请参阅第5.4.4.2节"振荡器时钟丢失检测"。  还有一个 CLKLOSS_SWITCH_EN 可以自动切换到12MHz RC 振荡器。

    此致、

    James