This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:TIMG7 PinMux 资源冲突错误

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1491171/mspm0g3507-timg7-pinmux-resource-conflict-error

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

 当我尝试使用 TIMG7时收到"资源冲突"错误。

这不是意外的--我已经把它的所有引脚资源用于其他功能。  但是、我不使用 TIMG7来驱动引脚、我使用它来生成2个事件。  因此、我不需要引脚、并且未选中"Enable pin configuration"。

通常、某个位置会出现"旁路/忽略错误"、但我似乎无法在此配置中找到它。

这是 SysConfig 编辑器中的错误吗?还是真正限制了芯片、即使我仅使用事件也必须分配引脚?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要在比较模式下配置计时器、则可以将其配置为生成计时器。

    然后在主函数中、将其配置为手动比较模式。

    有关详细配置、您可以设置另一个工程以供参考。

    在当前版本的 syscfg 中无法忽略此资源限制错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能演示一些相关代码吗?  从您的描述来看、我应该如何获得编译的项目并不明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们知道、syscfg 将在  ti_msp_dl_config.x 中生成初始化代码

    1.使用另一个工程将计时器配置为 PWM 输出、 ti_msp_dl_config.c 中将有内部 CC 比较模式设置

    2.在主工程的 syscfg 中添加一个基本计时器。

    3.将定时器初始化代码的基本部分从第1步复制到主函数中的主项目,尝试手动配置定时器的比较函数。