This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:绝对最大额定值问题

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1490743/am2434-question-to-absolute-maximum-ratings

器件型号:AM2434

工具与软件:

您好!

以下是数据表中的绝对最大额定值(SPRSP65G)。


我的客户询问 IO 引脚上的最大电压是 IO 电源电压+ 0.3V 的原因是什么。
这是否可防止内部 ESD 二极管 导通?
如果是、内部 ESD 二极管导通存在什么问题?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果输入大于  IO 电源电压+0.3V、ESD 保护电路将导通

    我们不允许注入电流流经 ESD 保护电路、因为 这些电路 仅用于保护器件免受在器件处理和 PCB 组装过程中发生的短时 ESD 事件的影响。 ESD 保护电路不是为稳态直流电流而设计的、也不是在将器件安装到 PCB 上后提供任何系统级 ESD 保护。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我们不允许注入电流流经 ESD 保护电路、因为 这些电路 仅用于保护器件免受器件处理和 PCB 组装期间发生的短时 ESD 事件的影响。

    您是否为"短期"设置了特定的数字?
    持续时间小于50ms 会损坏器件?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不允许来自 IO 电压电势大于 IO 电源电压+0.3V 的任何注入电流在任何时间段内持续存在。

    我在评论短持续时间时只是参考了典型的 ESD 事件曲线、该曲线处于  数据表 ESD 等级表中所列 ESD 标准定义的限值范围内。 如前所述、ESD 电路仅设计用于保护器件免受 ESD 事件的影响 、类似于 人体放电模型将引入的用于器件处理的 ESD 事件、以及带电器件模型将用于 PCB 组装设备的 ESD 事件。 ESD 电路的设计不能保护器件免受安装在 PCB 上后发生的系统级 ESD 事件的影响。 但是、ESD 电路仍连接到 IO。 因此、我们必须确保电路不会 因意外的注入电流而损坏。

    此致、
    Paul