This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM261x-AM261X:无法在 MCU-PLUS-SDK MCU+ SDK 中找到网络(Enet CPSW)示例

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1492044/faq-mcu-plus-sdk-am261x-unable-to-locate-networking-enet-cpsw-examples-in-the-am261x-mcu-sdk

器件型号:MCU-PLUS-SDK

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我在适用于 AM261x 的 MCU+ SDK 中找不到以太网网络(Enet cpsw)示例。  对于 AM263x 和 AM263Px、我可以在中找到示例  /examples/networking 文件夹中提供。 您能告诉我最新 SDK 中的正确路径吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 网络示例(enet cpsw)已移至较新版本的 MCU+ SDK 中的新路径。 请在下面找到更新的路径:
      旧路径:  /examples/networking
      新路径:  /source/networking/enet/core/examples

    • 另外、LwIP 和 TSN 示例位于上述示例路径内的"/lwip"和"/tsn"子目录中。
      旧的 LwIP 示例路径:  /examples/networking/lwip
      新的 LwIP 示例路径:  /source/networking/enet/core/examples/lwip

      旧 TSN 示例路径:  /examples/networking/tsn
      新 TSN 示例路径:  /source/networking/enet/core/examples/tsn

    注意:新的目录结构适用于基于 MCU+ SDK 版本的 AM26x 器件、如下所示:

    AM261x
    AM263x/AM263Px
     v10.00.01.10或更高版本     v10.01.00.31或更高版本   

    此致、
    Shaunak Deshpande.