This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:XDS200的 RM48调试访问问题

Guru**** 2895560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1491036/rm48l952-rm48-debug-access-problem-with-xds200

器件型号:RM48L952

工具与软件:

您好!

我们的调试器 XDS200连接有问题。 我们希望获得您对该主题的专家意见、这可能有助于我们解决该问题。

我们使用的是调试器、它在过去的几天内表现良好。 我们可以顺利调试该软件。  

但昨天在一个调试会话期间、连接突然断开、从此时开始、我们无法再通过调试器访问 RM48。

错误为:

错误:(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。
如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 

我们已尝试按照 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#common-errors 中介绍的提示 解决问题、但没有成功。

在此阶段、从 CCS 的"Debug"视图中、我们可以顺利连接到 DAP。 我们甚至可以从 DAP 读取和写入存储器。
从这一点来看、我想 Icepick 也能正常工作=>调试器能够工作
然而、我们无法连接到 Cortex R4 (右键单击 Cortex R4、然后单击"Connect Target")。
"Test connection"(测试连接)也工作正常。
我们尝试了另一个新的 XDS200、仍然没有连接、JTAG 信号以电子方式进行验证。

您能否就可能有助于我们解决问题的问题向我们提供您的意见?
RM48可能处于某种锁定状态? 如果是这种情况、如何退出这种状态?

感谢您的支持。

此致、
Hanlin Yu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanlin:

    首先确保目标板上的所有电源 LED 都亮起。

    并参考以下故障排除方法:

    JTAG_Debugger 连接问题

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    是的、在目标板上检查了电源、并且我们已经按照我之前的帖子中提到的故障排除方法进行了操作。

    硬件以前已经过验证、而且工作正常。 我们假设内核 R4自行锁定或复位。 但是、我们无法找到验证理论并解决问题的解决方案...

    我们可以直接访问 DAP、但我们如何对内核执行重置、解锁或对其执行任何操作?

    JTAG_Debugger 连接问题中、有关此主题的链接无效:

    再次感谢您的支持。

    此致、

    Hanlin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanlin:

    请尝试执行以下过程以使 CPU 进入调试状态:

    1. 打开目标配置窗口、然后启动所选的配置
    2. 切换到调试窗口
    3. 按住复位(nRST)按钮
    4. 释放 nRST 按钮后立即点击"Connect Target"
    5. 应在几次尝试后成功连接至电路板

    有关更多详细信息、请参阅以下主题:

    (+) TMS570LC4357:TMS570已锁定-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。