This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-SEP:如果 PCB 不可访问 DAP 端口、则对微控制器进行编程

Guru**** 2600025 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1491679/tms570lc4357-sep-program-the-microcontroller-if-the-pcb-does-not-have-access-to-the-dap-port

器件型号:TMS570LC4357-SEP

工具与软件:

你(们)好

我n´t 了一个针对 TMS570LC4357-SEP 的 PCB、但我错误地访问了微控制器的 DAP 端口(JTAG)。 现在我对如何编程有疑问。

我可以访问端口 SCI1 (引脚 A7和 B7)。 是否可以通过此端口对闪存进行编程? 执行此操作的过程是什么? 是否必须安装以前的引导加载程序? 您能告诉我在将芯片焊接到 PCB 上之前是否可以使用编程器吗?

谢谢。