主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我们在将驱动器(AM2432)连接到 Keyence KV7500 PLC 时遇到问题 但我们的其他产品(Infeneon XMC4800)还行。
问题是、
1.如果 KV7500 仅连接到1 AM2432、则驱动器可以切换到 OP。
2.如果 KV7500连接到 AM2432、则其他一些驱动器(AM2432、XMC4800或其他公司的驱动器)不会将该帧传递给 XMC4800。
在视频中、从左到右的输入端口闪烁、但输出端口不闪烁。 网络分析器被放置在两个驱动器之间、没有任何数据被捕获。
e2e.ti.com/.../out_5F00_port_5F00_not_5F00_blink.mp4
3.如果 KV7500连接到 XMC4800、则 AM2432在首次连接时不会返回任何帧。
网络分析器位于 KV7500和 XMC4800之间、捕获的结果已连接。 

e2e.ti.com/.../KV7500_5F00_CDHD2_5F00_CD3E_5F00_no_5F00_return_5F00_first.zip
此外、连接后、如果移除 AM2432、则可以将 XMC4800连接到 KV7500。
AM2432需要下电上电才能连接到 KV7500。