This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:LP-AM263Px 的 BLDC 电机控制示例?

Guru**** 2592470 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02018, LP-AM263P, LP-AM263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1493727/lp-am263p-bldc-motor-control-example-for-lp-am263px

器件型号:LP-AM263P
主题中讨论的其他器件:TIDM-02018LP-AM263

工具与软件:

您好!

我有 LP-AM263Px LaunchPad、我想用它来驱动 BLDC 电机。 我已经下载了 AM263Px 电机控制 SDK、但在此 SDK 中找不到任何专门用于此套件的示例代码。

是否有使用 LP-AM263Px 控制 BLDC 电机的示例代码?

稍后、我在universal_motorcontrol AM263x 电机控制 SDK 的目录下找到一个示例。 如果没有 AM263Px 的示例、我会考虑为 LP-AM263Px 移植该工程。

该 universal_motorcontrol 示例是否适用于控制 BLDC 电机?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、

    TIDM-02018可用于 LP-AM263。 您需要将此工程移植到 AM263Px 以与 LP-AM263P 配合使用。

    https://www.ti.com/tool/TIDM-02018

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brennan:

    非常感谢您的答复。


    在 AM263x Motor Control SDK 中、universal_motorcontrol在 examples 目录下有一个名为的工程。 该项目是否适用于控制 BLDC 电机?  它是否仅针对 PMSM 电机进行设计? 我搜索关键字"BLDC"的代码,但找不到很多。 但是、我注意到、在user_common.h文件中 PMSM 电机部分下还列出了一些 BLDC 电机。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Burak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、

    是的、您可以使用 universal_motorcontrol 工程来控制 BLDC 电机。

    此致、

    Brennan