主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
我使用的是 LP-MSPM0C1104、但我无法高效调试、因为一旦我启动调试器、所有软件断点都会被禁用。
例如、如果我打开示例项目 timix_timer_mode_one_shot_standby 并使用它编译 无优化 (-o 0):

但是、我启动调试器后、第一个断点就会"转换"为硬件断点、所有其他断点都将被删除: 
因此、程序不会在第40或51行停止执行、但会在第53行的__BKPT ()指令处停止
此外、如果我尝试单步执行、没有任何反应、并且出现以下错误:
断点管理器:_JobHardwareBreakpoint ::: ARM_DEBUG_V6M_BPU_ADD_breakpoint : FPB :所有资源都在使用中。[22062]
使用的软件版本:
- Theia CCS v.20.1.0.445
- MSPM0 SDK v.2.4.0.06
- SysConfig v.1.22.0
- 编译器:TI Clang v4.0.2LTS