This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 基于 Arm 的微控制器论坛

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1494246/arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具与软件:

尊敬的 TI:

通过向 引导配置寄存器写入0x7FFF FFFC、我们已禁用 TM4C129XNCZAD 控制器上的 JTAG 访问。 在这之后、我们想拥有这样的能力  
在不使用调试器的情况下启用 JTAG 访问。 为此、我们通过用0xFFFF FFFE 设置引导配置寄存器来创建了二进制映像、并尝试使用 USB 接口更新固件。
但 TM4C129XNCZAD 报告升级失败。

 

1.我们如何在不使用调试器的情况下在 TM4C129XNCZAD 控制器上启用 JTAG 访问。 您能给我们分享一些关于此用例的见解吗?

 

谢谢你  

Sachin D.