This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:如何(31位)设置和复位此控制器上的引导配置寄存器

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1292NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1494244/tm4c1292ncpdt-how-to-31-bit-set-and-reset-the-boot-config-register-on-this-controller

器件型号:TM4C1292NCPDT

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们已通过向 引导配置寄存器写入0xFFFF50FC 禁用了在 TM4C1292NCPDT 控制器上的 JTAG 访问。 在这之后、我们想拥有这样的能力  
使能而不使用调试器。 为此、我们通过用0xFFFF FFFE 设置引导配置寄存器来创建了二进制映像、并尝试使用 USB 接口更新固件。
但 TM4C1292NCPDT 报告升级失败。

 

你的问题是。
1.我们如何在 TM4C1292NCPDT 控制器上启用 JTAG 访问、而无需使用调试器。 您能给我们分享一些关于此用例的见解吗?

谢谢  

Sachin  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    您要问的问题是。
    1.我们如何在 TM4C1292NCPDT 控制器上启用 JTAG 访问、而无需使用调试器。 您能给我们分享一下有关此用例的一些见解吗?

    不、这不是 JTAG 锁定机制的工作方式。 一旦使用 BOOTCFG 寄存器禁用 JTAG、除了执行"解锁操作"之外、通过任何方法都无法重新启用 JTAG。 一旦您提交写入 BOOTCFG 寄存器、它就不能重新编程为另一个值。 BOOTCFG 是一个 非易失性 寄存器、它只允许值从1变为0、而不允许从0变为1。 如果您向 BOOTCFG 寄存器的最后两位写入"00"、则无法再次向最后两位写入"10"、因为它正在从0更改为1。  数据表中对此进行了说明。 请参阅此应用手册中的第5.3.2节、了解如何解锁器件。  https://www.ti.com/lit/pdf/spma075

    8.2.3.7永久禁用调试
    对于灵敏度极高的应用、可以使用处理器和外设的调试接口
    永久禁用、阻止通过 JTAG 或 SWD 接口对器件进行所有访问。
    禁用调试接口后、仍然可以执行标准的 IEEE 指令(例如
    边界扫描操作)、但阻止对处理器和外设的访问。
    引导配置(BOOTCFG)寄存器的 DBG0和 DBG1位控制是否进行调试
    打开或关闭接口。
    在不提供某些机制的情况下、不应永久禁用调试接口
    作为引导加载程序、为客户提供可安装的更新或错误修复。 禁用调试接口
    是永久性的、不能反转。

    重要提示:所有 Flash 存储器驻留寄存器只能让用户的位由1变为0
    编程。 FMPREn、FMPPEn 和 BOOTCFG 寄存器可确认
    但 USER_REGn 寄存器只能提交一次、在之后
    整个寄存器已设置为1。 提交后、USER_REGn 寄存器
    只能通过执行该序列来恢复其全为1的出厂默认值
    在第213页"恢复一个"锁定"的微控制器"中描述。 的整体擦除
    由该序列引起的主 Flash 存储器阵列在恢复之前执行
    绝不会更改。