This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 嵌入式编程:arm cortex

Guru**** 2600515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1494250/embedded-programming-arm-cortex

器件型号:嵌入式编程
Thread 中讨论的其他器件:PMP

工具与软件:

你(们)好、

我们正在升级我们的机器设计、需要更换现有的 PIC32MX MCU、该 MCU 目前支持使用 PMP 接口的320x240 TFT 触摸显示屏、新的 MCU 能够处理分辨率至少为800x600、最好是1024x600或1280x720的更大10.1"显示屏。 新系统将具有更复杂的 UI、需要具有更高处理能力、更大内存和更强外设支持的 MCU、包括  CAN   以太网  接口。 此外、设计必须符合  IEC 62304   IEC 62366  医疗设备软件标准。 目标是确保提高显示性能、连接性和未来可扩展性、同时最大程度地降低潜在风险、如不太理想的 UI 性能。 我们正在评估可满足这些要求并确保符合必要标准的 MCU/MPU 选项。

此外、我们希望了解一下最佳情况  软件工具提供支持   框架  可以帮助我们开发该系统、同时确保符合 IEC 62304和 IEC 62366标准。 在项目的开发和测试阶段建议使用哪些软件解决方案?  

提前感谢您的支持。

此致、

Aziz Gezer

研发部