This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:TMD243EVM 开箱即用示例

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1484730/tmds243evm-tmd243evm-out-of-the-box-example

器件型号:TMDS243EVM

工具与软件:

您好!

243evm 开箱即用示例存在一点问题。

我按照快速入门流程操作、但当切换到基准页面时、屏幕上不会显示任何内容。

如其他消息中建议的那样、我尝试将引导加载程序更改为串行、并且可以在终端上看到"C"字符。

硬件连接显示所有连接均已连接并正常工作、但我在网页上看不到任何内容。

这是一个网页:

e2e.ti.com/.../OutOfTheBox243evm.mp4

这是 EVM LED 的状态:

有人能给我一个提示吗?

谢谢你

此致

Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giuseppe:

    我正在查看您的问题,您可能希望在一两天内得到回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    你有没有关于这个问题的消息?

    谢谢你

    此致

    Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有新闻吗?

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么我是否应该考虑"开箱即用"示例的问题没有解决方案这一事实呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giuseppe

    很抱歉回复延迟。

    我和团队对  AM243X 的开箱即用演示没有任何专业知识。

    我需要与团队核实并将提供支持。  

    此致、

    Anil。