This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADC2-AM261X:MCU-PLUS-SDK 器件上的所有 ADC2输出均为#39;0'

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM261, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1494170/faq-mcu-plus-sdk-am261x-all-adc2-outputs-are-0-on-am261x-devices

器件型号:MCU-PLUS-SDK
主题中讨论的其他器件:LP-AM261、 SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

所有 ADC2值在 AM261x 上输出为"0"。

上的示例输出 为 adc_multiple_soc_epwm_am261x-lp_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang、而在 LP-AM261上:

ADC2 SOC0 : SOC1 : SOC2 : ADC1 SOC0 : SOC1: SOC2 Result register value :

0 : 0 : 0 : 4095 : 4095 : 4095

0 : 0 : 0 : 2795 : 2443 : 2475

0 : 0 : 0 : 1814 : 1962 : 1981

0 : 0 : 0 : 1432 : 1838 : 1847

0 : 0 : 0 : 1184 : 1810 : 1815

0 : 0 : 0 : 1117 : 1799 : 1805

0 : 0 : 0 : 1097 : 1794 : 1800

0 : 0 : 0 : 1091 : 1791 : 1797

0 : 0 : 0 : 1091 : 1792 : 1798

0 : 0 : 0 : 1095 : 1798 : 1802

0 : 0 : 0 : 1094 : 1796 : 1801

ADC EPWM Triggered Conversion Test Passed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    要解决此问题:

    1. 转到文件 "C:\ti\mcu_plus_sdk_am261x_10_00_01_03\source\sysconfig\drivers\.meta\adc\adc\adc_am261x.syscfg.js" soc
    2. 导航至第387行并按如下方式进行修改:
    3. 重新编译应用程序
    4. 现在、您应该能够在运行示例时看到正确的输出

    此致、
    Akshit