This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:TMU 操作示例:了解如何在不使用 linker.cmd 的情况下将段映射到 TCMX 区域

Guru**** 2591490 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1493955/am263p4-tmu-operations-example-understanding-how-sections-are-mapped-to-tcmx-regions-without-using-linker-cmd

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

成功运行 tmu_operations_am263px-cc_r5ss0-0_nortos_ti-arm-clang 示例。

该示例将.Testdata 和.trigData 映射到 R5F_TCMA、并将.trigTest 映射到 R5F_TCMB、但

  • .sysconfig 部分中没有条目。  
  • 所提到的3个段不在生成的 linker.cmd 中。

在编译期间、甚至会出现一个警告:

然而、在构建之后、它被连接至适当的 R5F_TCMA 和 R5F_TCMB 区域。

您能不能帮助解释一下、这是怎么发生的?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Huey。

    我能够在结尾再现相同的行为、因为这些段在 syscfg 段中没有定义、生成的 linker.cmd 不会显式指定它们。 看起来编译器会根据这些段的可用性分配存储器区域、尽管理想情况下必须在 syscfg 本身中定义这些区域。 我们将在下一个版本中拾取和修复这个问题。

    谢谢!

    Aswathy