This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:SPI 通信

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1493659/mspm0g3507-spi-communication

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

对于 MSPM03507控制器、我们可以通过 SPI 通信作为阵列一次发送和接收8字节的数据、如果是、请指导我如何配置 SPI 和如何编写代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tejal!

    感谢您发送编修!

    您可以通过在 CCS 的关键字字段中搜索"spi"来查找使用 SPI 的示例。

    -Matthew