请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507 工具与软件:
您好!
我在 TIMA CTRCTL 的比较模式下工作时遇到问题。 在 CAC、CZC、CLC 字段的参考手动值中设置为7、说明中未说明此值表示最大值为5。 当 CAC 设置为0时、它似乎也起作用。 在比较模式下工作时、应在 CAC、CZC、CLC 中插入什么值?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我在 TIMA CTRCTL 的比较模式下工作时遇到问题。 在 CAC、CZC、CLC 字段的参考手动值中设置为7、说明中未说明此值表示最大值为5。 当 CAC 设置为0时、它似乎也起作用。 在比较模式下工作时、应在 CAC、CZC、CLC 中插入什么值?

是的、CAC/CLC/CZC 全部复位为=7、但无效[我 也发现这是奇数]、因此需要将其设置为某个值。
要制作计时器、需要(a)设置 CAC = 0以指向 CCCTL_01[0].ACOND (b)设置 CCCTL_01[0].ACOND=0、从而使 TIMCLK 触发 CTR 进行计数。
到目前为止我对 CLC/CZC 没有太大兴趣、因此我将它们设置为=0以指向 CCCTL_01[0].LCOND/.ZCOND。 这些字段重置为=0 (无操作)、因此完全不使用它们。