This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:ADCCLK 预分频器值

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1493167/am263p4-adcclk-prescaler-values

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

在为 AM263P4项目设置 SysConfig 时、我将尝试确定 ADC 时钟预分频器的可接受值。 技术手册中 包含注释"要确定 ADCCTL2.PRESCALE 的适当值、请参阅器件数据表以确定最大 SYSCLK 和 ADCCLK 频率"。  目前、 SYSCLK 以200MHz 运行、但在器件数据表中、我尚未能够搜索与 ADCCLK 最大值的最终匹配项。 这些名称似乎很容易找到、但我再次被 这里涉及的多款 TI 产品和文档使用的不一致命名所混淆。

我还研究了几个示例项目、并看到在不同的项目中 ADC 时钟预分频器的值设置为3、值设置为4、但任何文档或代码中都没有说明 为什么选择了这些值。 我怀疑我需要 ADC 转换在我们的应用中尽快运行、但我想要 验证这些 ADC 设置是否在发布的时序内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM263Px 器件的最大 ADCCLK 频率为66.67MHz、可通过将 ADC 时钟预分频器设置为值3来获取该值。 ADC 时钟预分频器值4将 ADCCLK 频率设置为50MHz。

    提供了一个开放式表单、用于更新数据表、以包含 ADCCLK 的最大频率。

    谢谢!

    Susan