This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:can##39;t 从我的办公室访问 e2e.ti.com 写入站点获取访问权限被拒绝错误

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483182/mspm0g3507-can-t-access-the-e2e-ti-com-write-site-from-my-office-getting-access-denied-error

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

我在访问 ti.e2e.com 时遇到问题。  我在使用具有静态 IP 的办公室互联网时被拒绝访问。  切换到手机并禁用 WIFI、它可以正常工作、这是我现在写此帖子所做的工作。 我可以告诉我的 IP 地址在论坛上被列入黑名单吗?   有人能帮忙吗? 下面是错误。  

访问被拒绝

抱歉,您没有权限访问http://e2e.ti.com/"该版块

参考编号#18.3bec3817.1741227288.8b6b30bb

https://errors.edgesuite.net/18.3bec3817.1741227288.8b6b30bb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我在此无法帮助您。 您公司的防火墙似乎阻止您访问 e2e.ti.com。 请尝试联系贵公司的 IT 服务部门寻求帮助。

    此致、
    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

     感谢您的答复。  我运行我自己的防火墙、我可以向您保证、我上面复制的响应来自您的服务器、而不是我们的防火墙。  我鼓励你花一分钟,谷歌的问题,你会知道,你的服务器相信,我正在使用一个"刮刀"来收集数据/网页从您的网站,因此阻止了我的 IP 地址访问。  这与我们的内部防火墙无关、与您的防火墙无关。  请将其转发给运行您的服务器/网站的人员。  这是一个 TI 问题、而不是 OmniSense 问题。  如果无法访问支持网站、我将无法在我们的产品中设计您的产品。 如果我不能得到他们的支持,我不会买他们.  就是这么简单。  现在、请提供真正的支持、就像我是尊贵的客户一样。

    请注意、问题神秘地消失了、因为我可以再次从我们的办公室 IP 地址访问该论坛。  我已经注意到,它似乎只发生在晚上 EST。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    了解。 将此线程移动到 IT 组织、以检查它们在此情况下是否可以提供帮助。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超级、谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您是否仍收到此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    她的反应再一次让他震惊了。  时间将告诉我们。 您是否发现/修复了问题?  在我看来、服务器负载平衡器正在引导我们转到一台关闭或配置错误的服务器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、有时我们会遇到服务器停机时间、这可能会导致此问题。  如果出现这种情况、我们的 IT 团队将努力工作以恢复该服务器上的活动。