This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470MF06607:TMS470MF06607

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1492109/tms470mf06607-tms470mf06607

器件型号:TMS470MF06607
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

 我可以使用 UniFlash 读取存储器、但无法擦除它并加载程序。 、擦除错误为"在执行 wr_PLL.ALG 时等待目标停止超时"。 更多详细信息、请参见下图。 请帮助我检查 问题所在的位置。谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TMS470M 是一种旧器件。 我不知道您使用的是哪个 Uniflash 版本、并且想知道最新版本与旧器件是否存在一些问题。 我建议您 下载较旧的 Uniflash 版本、例如3.4.1、并查看它是否对编程/擦除有所不同。 请参阅下面的、其中可以从 https://www.ti.com/tool/download/UNIFLASH 下载 Uniflash。 如果仍有问题、下一步是尝试另一个 TMS470M 器件。 您可以在多个器件或仅一个器件上重复同一问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您  的 答复。  我正在 使用 Uniflash 版本 8.5.0.4593。即使如此、我下载旧版后仍出现相同的错误。 到目前为止、  已出现  四种 此类 情况。  即使   用  相同的 芯片替换后、  仍然  偶尔会出现这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    .即便 如此、我下载了旧版本后、仍然会出现同样的错误。

    好的。 因此与 Uniflash 版本无关。

     目前  已  有四种 此类 情况。  即使   用  相同的 芯片替换后、也    偶尔会出现这种情况。

    你说的是换新芯片以后、有时会起作用吗? 您偶尔会说什么? 如果您尝试10次编程/擦除给定的芯片、它会失败多少次?

    您试过多少块芯片、有多少块芯片有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大约十分之一的时间、它会失效、然后无法重新刷新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大约十次中有四次、将失败、然后无法重新刷新。

    感谢您提供信息。 对于给定芯片、此值是多少。 您是否有另一个调试探针? 您可以使用不同的调试探针重复相同的故障吗?

    您能不能也给我说一下、您试过多少块芯片、有多少块芯片有问题?