This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:USB VID:PID 应用

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1493620/tm4c1294ncpdt-usb-vid-pid-application

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具与软件:

尊敬的 TI:

我希望为我的 USB Bulk 器件和基于 TM4C1294NCPDT MCU 的 USB DFU 器件获取 VID 和 PID。

我似乎无法使用此处提供的链接进行应用: https://www.ti.com/lit/ml/spml001/spml001.pdf?ts = 1743070748391&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

可以 帮我申请吗?

谢谢你。

Br . Casper

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请 先与我联系 、以便我可以通过私人消息在获取 TI PID/ VID 的过程中与您进行交流