This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434或 AM2432上通过 UART (RS485)进行固件升级

Guru**** 2942700 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1493092/am2434-firmware-upgrade-over-uart-rs485-on-am2434-or-am2432

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我需要升级固件 RS485 (UART) 在上 AM2434 . 我的定制电路板永久处于该位置 OSPI 模式 、没有切换模式或使用调试器的硬件选项。

我有哪些可用选项?

能否提供任何相关文档?

谢谢!
Kavaskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavaskar:

    当唯一可用的引导模式是 OSPI 时、通过 UART 闪烁。 您应添加可支持刷写 OSPI 的 UART/DFU 引导模式配置。 您的电路板当前是否已初始化? 您当前是如何运行/引导应用程序的?

    此致、

    开会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、认识 Thakar:

    我的定制电路板始终处于 OSPI 引导模式。

    目前、我首先通过 CCS 连接目标、然后使用 GEL 脚本从 OSPI 切换到 UART 模式。 之后、我通过 CMD 运行 Python 脚本、用于刷写电路板。 刷写完成后、我将板复位。

    但是、我想避免在 UART 和 OSPI 模式之间切换、因为我们的客户不会这样做。 是否有任何替代解决方案可用? 如果是、请分享相关文档。

    谢谢!
    Kavaskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavaskar:

    遗憾的是、此场景中没有可用的替代方案。 您需要使用 UART/DFU 引导模式来刷写 OSPI。 如果您客户的电路板采用开发引导模式、则可使用 JTAG Uniflash。 无法在 OSPI 模式下刷写映像、为此必须切换到 UART。

    此致、

    开会。