请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0L1228 工具与软件:
您好、先生、
电路板上有一个电容器、我们需要启用超级电容器充电。 但它会在调用 DL_SYSCTL_enableSuperCapacitor ()后崩溃。 在启用它之前是否需要执行任何程序?
谢谢!
Edware
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、先生、
电路板上有一个电容器、我们需要启用超级电容器充电。 但它会在调用 DL_SYSCTL_enableSuperCapacitor ()后崩溃。 在启用它之前是否需要执行任何程序?
谢谢!
Edware
void NMI_Handler(void) {
__asm("NOP");
__BKPT(0);
}
void HardFault_Handler(void) {
__asm("NOP");
__BKPT(0);
}
请在 main.c 文件中添加这些内容。
请参阅 SYSCTL->NMIIIDX 寄存器和 表2-15。 TRM 中的错误源和处理机制、以便查找更多错误信息。
这来自 G 系列 TRM、您需要参考 L 系列 TRM。