This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI_CQKIT:需要对 C28安全编译器资质审核套件 TQP 文档进行的阐释

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1492206/safeti_cqkit-clarifications-needed-on-the-c28-safety-compiler-qualification-kit-tqp-document

器件型号:SAFETI_CQKIT

工具与软件:

嗨、SafeTI 团队:

我有一位客户 为某个项目使用了安全编译器资质审核套件(SAFETI_CQKIT)、我们希望您可以帮助我们澄清该套件中 TQP (工具资质审核计划)模板中的一些问题。 请查看下面的问题摘要!

我们将尝试填写"TI C/C++编译器工具资质审核计划"、
但我们还有一些问题。 (预计执行基于验证的鉴定)

 "3.5.1用例定义"中的"组件"是指什么?  是否有如何填写的示例?

例如、假设我们有一个 C28x 项目、并且每个 CPU 有3个项目。
我应该填写项目名称吗?

第3.5.4节指出我们需要向 TI 提交覆盖率文件。
我们应该将此邮件发送给谁?
得到比较结果需要多长时间?

我们想知道此认证流程的工作原理、以便尽早做好准备。

e2e.ti.com/.../TQP.docm

-Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     "3.5.1用例定义"中的"组件"指的是什么?

    无论客户使用什么术语来引用编译并链接到形成最终可执行文件的代码、

    [报价 userid="268353" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1492206/safeti_cqkit-clarifications-needed-on-the-c28-safety-compiler-qualification-kit-tqp-document ]例如、假设我们有一个 C28x 项目、并且每个 CPU 有3个项目。
    我是否应该填写项目名称?

    这是合理的。

    [报价 userid="268353" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1492206/safeti_cqkit-clarifications-needed-on-the-c28-safety-compiler-qualification-kit-tqp-document "]第3.5.4节规定我们需要向 TI 提交覆盖率文件。
    我们应该将此邮件发送给谁?

    当您访问 SafeTI 编译器资质审核套件页面、然后点击 下载选项 对于 C2000套件、您可以看到类似于以下内容的内容...

    圈出的文档介绍了如何创建覆盖文件以及将其发送到何处。

    获得比较结果需要多长时间?

    通常是几天。

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我已将此反馈传递给客户、并将让他们直接在该主题上评论、并提出他们可能遇到的任何后续问题。

     

    -Matt