This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:SysConfig 缺少功能

Guru**** 2961030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519, SYSCONFIG, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1492594/mspm0g3519-sysconfig-missing-feature

器件型号:MSPM0G3519
主题中讨论的其他器件: SysConfig、 MSPM0G3507

工具与软件:

尝试将 SysConfig 与 MSPM0G3519一起使用、但 RTC 功能缺失。

它位于 MSPM0G3507中、但不适用于3519、但规格显示了在 LQFP-64 (PM)封装[PA13/6、PA27/31、PA9/55]的三个引脚上可用的 RTC_OUT。

是否可以将其添加到列表中进行修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    syscfg 中支持 RTC_B。

    请检查您的 syscfg 版本、我的版本是1.22.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SysConfig 工具中、器件 MSPM0G3519 LQFP-64 (PM)的 RTC 选项缺失(左)、  

    但是、它是为 MSPM0G3507 LQFP-64 (PM)器件列出的(右侧)、尽管它们都应该具有选项、对吧??

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用软件来配置 RTC、而不是在保留外设中。