This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:Code Composer Studio 版本:12.8.1.00005输出文件生成

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1493836/mspm0c1103-code-composer-studio-version-12-8-1-00005-output-file-generation

器件型号:MSPM0C1103

工具与软件:

我在  为 MSPM0C1103SDDFR 微控制器生成 Code Composer Studio (CCS)的输出文件时遇到一些问题。

 我已经完成了项目的代码创建、我可以对其进行调试和下载、而且一切都可以无缝工作。

现在、我需要使用 Cyclone Image Creation Utility (用于生产运行)通过 CCS 生成的.hex 或.s19文件创建.SAP 映像。

 这就是我的问题所在。

我使用.hex 文件生成了一个.sap 文件、但无法使用 Cyclone LC 编程器将其加载到开发板中:

报告了错误。

CCS 的‘"Project Properties"->"Arm Hex Utility"->"Output Format Options"中提供了多个选项:

我尝试了所有这些文件、似乎唯一正确生成的文件是‘Binary’文件。

 Motorola S 文件看起来也不正确

 

我已经附加了由 CCS IDE 生成的.hex、.m1和.bin 文件、作为示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉...

    我需要使用 Cyclone Image Creation Utility (用于生产)从 CCS 生成的.hex 或.s19文件创建一个.SAP 映像。

    请理解、我无法测试我的建议。  但我有足够的信心向您推荐它。

    使用 Arm objcopy 实用程序创建 Intel 格式的十六进制文件、而不是十六进制实用程序。  这张屏幕截图显示了最重要的设置。

    请告知我此建议是否可以解决问题。

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我从屏幕截图中了解到的、我的 CCS 缺少带圆圈的选项。 我试图按照上的说明进行操作

    https://software-dl.ti.com/msp430/esd/MSPM0-SDK/1_00_00_04/docs/english/tools/doc_guide/doc_guide-srcs/pemicro.html

    并得到以下错误:

    我不知道如何克服这个缺失的'OSGI.BUND'。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已启用"Arm objcopy Utility (Arm objcopy 实用程序)"、但我的 UI 缺少"Format of Output File"(输出文件格式)选项:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经启用了"Arm objcopy 实用程序"、但我的 UI 缺少"Format of Output File"选项:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已启用"Arm objcopy Utility "、我的 UI 缺少"Format of Output File"选项

    请单击"其他" 选项(续...) "Load Program"按钮。  我想您会看到的 -输出目标 在第三个靠近底部的位置。  

    不要忘记禁用十六进制实用程序。

    我试图按照上的说明进行操作

    https://software-dl.ti.com/msp430/esd/MSPM0-SDK/1_00_00_04/docs/english/tools/doc_guide/doc_guide-srcs/pemicro.html

    并得到以下错误:

    [报价]

    我不熟悉这些 PEmicro 工具。  我相信这对您解决这个问题没有帮助。

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    唯一 引用"Output File"的选项是:

    我找不到对输出类型或目标格式规格的引用。  

    感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    我 在 CCCS 手册中找到了有关如何使用 Arm Hex Utility 的说明、事实证明了!

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Leonid