This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:AM263P4疑问

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, AM6442, TMDSCNCD263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483201/am263p4-queries-on-am263p4

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件: AM6442TMDSCNCD263P

工具与软件:

大家好、团队成员:

如果您能澄清有关 AM263P4器件的几个问题、我将不胜感激。

 我们计划在 AM6442和 AM263P4器件之间建立 SPI 连接(不使用引导模式 SPI)。 是否可以通过该 SPI 连接(独立于 OSPI)更新映像。

 此外、两个器件之间都有 RGMII 连接。 您认为哪种接口(RGMII 或 SPI)对于更新过程更高效、或者哪种接口管理更复杂?

 AM263P4数据表指出、它有6个支持 RS485的 UART 端口、但我注意到工业域中还有一个可用的额外 UART。 在调试过程中是否可将此 UART 用于控制台?

 我是否可以在 AM263P4器件的 OSPI 接口上添加 PSRAM 和闪存器件以进行存储器扩展? 如果是、请提供示例(如果有)吗?

谢谢

Dilip Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dilip:

    [报价 userid="641991" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483201/am263p4-queries-on-am263p4 "] 我们计划在 AM6442和 AM263P4器件之间建立 SPI 连接(不使用引导模式 SPI)。 是否可以通过该独立于 OSPI 的 SPI 连接更新映像。[/QUOT]

    是的、应该可以通过 SPI 接收映像、然后在应用程序中使用 Flash_write API 以写入闪存。 您还可以为此用例使用更快的接口、如 FSI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="641991" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483201/am263p4-queries-on-am263p4 "] 此外、两台设备之间还有 RGMII 连接。 您认为、哪种接口(RGMII 或 SPI)对于更新过程更高效、或者哪种接口管理更复杂?[/QUOT]

    这更多的是应用级选择、因为 RGMII 会更快、但对于管理器来说会更复杂、您需要以太网 MAC 将映像读入涉及 DMA 等的应用中

    SPI 将会更慢、但对于经理来说更简单、请考虑根据您的应用、TI 将无法在此处提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="641991" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483201/am263p4-queries-on-am263p4 AM263P4数据表指出它有6个支持 RS485的 UART 端口、但我注意到工业领域还提供了一个 UART。 是否可以在调试过程中将此 UART 用于控制台?[/QUOT]

    不可以、此 UART 不可用于调试目的。 这将用于 ProfiDrive 等应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     我可以在 AM263P4器件的 OSPI 接口上添加 PSRAM 和闪存器件来进行存储器扩展吗? 如果是、请提供示例(如果有)吗?

    AM263Px 有一个 OSPI 接口、您是指使用不同的芯片选择来连接 PSRAM 和闪存吗?

    您是否有意使用 OSPI 接口进行引导、应用设计看起来如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh Anand:

    我们正在考虑各种方法来实现这一点、以下是我们确定的三种方法。

     

    • 方法1: 我们计划利用 AM263P4器件的内部闪存(8MB)功能来使用 SPI (不来自 OSPI、因为如果使用闪存封装、则在外部不可用) 用于连接 AM6442器件以进行固件更新的接口。
    • 方法2: 向 OSPI 线路添加一个闪存器件、并将另一个 SPI 连接添加到 AM6442以进行固件更新。
    • 方法3: 将引导 OSPI 线路中的 SPI 连接到 AM6442、以实现完整引导并促进从 AM6442进行更新。

     此外、请就可采用的最佳方法提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、PSRAM 和闪存连接到不同的芯片选择引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个温柔的余留..!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dilip:

    对不起,我不能提前回复,因为我是 OOO。

    [报价 userid="641991" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483201/am263p4-queries-on-am263p4/5699059 #5699059"]
    • 方法1: 我们计划利用 AM263P4器件的内部闪存(8MB)功能来使用 SPI (不来自 OSPI、因为如果使用闪存封装、则在外部不可用) 用于连接 AM6442器件以进行固件更新的接口。
    • 方法2: 向 OSPI 线路添加一个闪存器件、并将另一个 SPI 连接添加到 AM6442以进行固件更新。
    [报价]

    方法1和循道2之间的区别只是不同的 Am263P4部件号?

    这两种方法都可以很好地工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否使用不同的芯片选择引脚将 PSRAM 和闪存连接到 OSPI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可行、但是您需要从 Chipselect 引脚进行运行时选择、这将导致软件复杂、如果您计划使用闪存的 XIP、那么复杂性也会随之增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。 我知道、将 XIP 封装与 AM263P4控制器一起使用、意味着 OSPI 引脚无法物理访问以用于其他用途。 不过、我想了解一下此设置与在 XIP 模式下访问 PSRAM 的关系。 您能否提供有关为 PSRAM 访问配置存储器控制器以及任何潜在限制或注意事项的更多详细信息? 如果您的对应部门提供了任何参考设计、请提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dilip:

    到目前为止、我们内部完成的 PSRAM 测试没有任何限制。 我们正在为 PSRAM 创建参考示例。

    SDK 将于5月末(2025)提供相同的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为连接到 OSPI 上两个不同芯片选择的 PSRAM 和闪存提供任何硬件连接参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dilip:

    如前所述、我们尚未使用不同的芯片选择在同一 OSPI 上测试 PSRAM 和 NOR 闪存。 在我与硬件专家讨论后、不建议直接在同一 OSPI 线路上连接两个器件。

    您可以按照 AM263Px 硬件原理图使用多路复用器在同一 OSPI 线路上连接 OSPI NOR 闪存和 NAND 闪存。

    ti.com/tool/TMDSCNCD263P#design-files

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:  

    我们计划使用8个 CAN (每个 CAN 的运行速度均为5Mbps)和1个 RGMII 外设进行通信。 根据您的内部测试、您是否认为内部3MB RAM 已足够?或者我们是否应考虑使用外部 RAM 来提高安全性?

    如果可以在 OSPI 接口上添加 PSRAM、我应该选择哪种芯片?选择 CS0还是 CS1?

    请注意、我们不会在 OSPI 上连接任何闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dilip:

    我们计划使用8个 CAN (每个 CAN 以5Mbps 运行)和1个 RGMII 外设进行通信。 根据您的内部测试、您是否认为内部3MB RAM 已足够、或者我们是否应考虑外部 RAM 以提高安全性?

    我认为3MB 应该是好的,但再次它将很难肯定地说。

    如果可以在 OSPI 接口上添加 PSRAM、我应该选择哪种芯片?

    如果您根本不打算连接 FLASH、请使用 CS0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还打算使用哪些引导介质? 什么是引导模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引导模式:UART

    根据最新的固件更新、需要利用两个芯片选择在 OSPI 上添加闪存以及 PSAM。

    根据您之前的响应、如果在 OSPI 上添加闪存、CS0应该被连接至闪存、而 CS1应该被连接至 PSAM。 请更正我的错误。