This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51386:原理图设计中的问题

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1492054/tps51386-problem-in-the-schematic-design

器件型号:TPS51386

工具与软件:

尊敬的支持部门:

目前我正在设计原理图  

输入电压为24V

输出电压为5V

但我仅在输出点得到0.8V。



此致

Saurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurav:

    VCC 电容值错误(C14)。 它应该是1uF、而不是1nF。 请更改它。 打开器件电源时、请首先测试 VCC 和 EN 电压。 如果这两个电压错误、器件将无法正常工作。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已放置1uf 、直至在引脚上无电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurav:

    如果启动后无法获得 VCC 电压、 可能是由于芯片损坏或焊接不当造成的。  如果芯片焊接良好、则应能够使用万用表检测每个引脚和 GND 之间的接地二极管。  请先解决这些问题。 此外、首次上电时可以对电源电流进行限制、并且初始调试电压可以更低、例如12V。  请确保芯片在上电后具有 EN 和 VCC 电压、并且电压值​​是正常的(从您的原理图中应该都是5V)。 谢谢。

    奥罗拉