This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:QEI 正交编码器接口应用手册或代码/项目。

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1494362/mspm0g1106-qei-quadrature-encoder-interface-application-note-or-code-project

器件型号:MSPM0G1106

工具与软件:

大家好、MSP 团队

我们是否有应用手册或示例应用代码/项目展示正交编码器接口/应用中使用的 G1106-TIMG?  如果不适用于 G1106、我们是否可以为任何其他 MSPM0提供该特性?  如果没有、是否可以创建一个?

谢谢、Merril

REF:需要适用于 MSPM0的 QEI 应用手册。 就像我们 MSP430一样。  www.ti.com/lit/slaa795

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 TRM MSPM0 G 系列80MHz 微控制器技术参考手册(修订版 B)中的 27.2.3.1.3 QEI 模式(仅限支持 QEI 的 TIMG) 有一些关于 QEI 状态机和时间规格的描述、以及一些相关的寄存器、我想这些信息已经包含在你所附的 MSP430 QEI 应用手册中。

    除了 TRM 中的信息外、您能否告诉客户需要哪些信息?

    此致、

    Pengfei