This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:将 XDS110调试探针与定制板配合使用

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1494306/mspm0g3507-using-xds110-debug-probe-with-custom-board

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好...我无法让它适用于 MSPM0G3507。

请参阅所附图片...我将使用三个信号和 GND。

这是正确的吗?

此致

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip:

    您是否已为 MSPM0G3507连接电源? 请确保 G3507的 VCC 供电良好。

    您可以参阅以下指南以获取连接参考。  

    e2e.ti.com/.../standalone-XDS110-connection.pdf

    如果仍有下载问题、请告知我们编程时出现的错误消息是什么。

    谢谢、此致、

    Pengfei