This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:USB VBUS 查询

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1493981/am2432-usb-vbus-query

器件型号:AM2432

工具与软件:

你(们)好  

客户希望通过 USB0_VBUS 引脚实现5V 电压检测。 可行吗?  

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zekun、  

    感谢您的提问。

    VBUS 用作 USB 接口的一部分。

    根据该器件的数据表、VBUS 通过分压器连接。

    对于主机、这是可选操作。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    谢谢、对于 AM243作为主机、 VBUS 是否可以用于检测外部5V 电源?

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zekun、  

    谢谢你。

     您能给我分享这个用例吗? 根据我的理解、当配置为主机时、VBUS IO 不会监测 VBUS。

    建议使用具有 OC 指示功能的 USB 电源开关。 该引脚可连接到任何 SOC IO 以检测 USB VBUS 故障。

    此致、

    Sreenivasa