This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:扇区擦除不工作;不断复位以停止(QUOT);擦除主要(QUOT);

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1494395/mspm0g3107-sector-erase-not-working-keeps-resetting-to-erase-main

器件型号:MSPM0G3107

工具与软件:

我正在 MSPM0G3107 (地址空间0x1f000 - 0x20000)上进行 NVRAM 开发。 在我的调试配置中、我使用值0x00-0x1f000将编程设置为扇区擦除。 我构建代码并启动调试会话、但内存视图显示使用0xFF 重新初始化 NVRAM 地址。 然后、我重新打开调试配置、看到我的选择重置为"Erase main"

环境:

CCS 20.1.

XDS110

MSPM0 SDK 2.4.0.6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我认为您的闪存设置可能存在类型错误。 您可以使用以前使用的设置来指定0x0 - 0x1f000的擦除范围、并且不应重置该设置。  

    此致、

    Pengfei