This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:MSP432E401y 与 IWRL6432AOP I2C 连接

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP, MSP432E401Y, SYSCONFIG, MMWAVE-L-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1496293/msp432e401y-msp432e401y-i2c-connection-with-iwrl6432aop

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:IWRL6432AOP、、 SysConfig

工具与软件:

您好、工程师:

我想通过 I2C 通信将 msp432e401y Launchpad 与 IWRL6432AOP 连接、到目前为止我已经接好了线(我认为正确)、然后运行"i2c_mastermostmode_simple_transfer"项目 的示例、但我不知道 IWRL6432AOP 的从器件地址、我还需要对从器件进行一些初始化、但不知道怎么做。 我还检查了 IWRL6432AOP 的 i2c 驱动程序,但没有任何线索:(.

您可以帮助构建此连接吗、我想先传输一些简单的数据。

此致、

Shuo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    在 MMWAVE-L-SDK 中、我们提供了有关如何初始化和利用 I2C 外设的示例。  请参阅 SDK 中的示例代码、了解如何设置地址;它可以在 SysConfig 中为 I2C 外设定义。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuo、  

    如果您查看第1140页和1141页的 TRM、则可以使用其中的寄存器来为器件设定您想要的任何地址:  

    https://www.ti.com/lit/ug/swru599b/swru599b.pdf

    此外、可以在所使用的 I2C 示例下进入 SysConfig、并点击"Show advanced Config"、然后在其中设置 I2C 地址:  

    -Jason