This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634需要器件支持包(包括具有访问外设寄存器的结构的和.C 文件)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1492277/am2634-am2634-need-device-support-package-includes-and-c-files-having-structure-for-accessing-pheripheral-registers

器件型号:AM2634

工具与软件:

我们正在寻找用于开发外设驱动程序的器件支持包。 请尽快分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    am2634的器件支持包已包含在 CCS 12.8版本中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    您能否进一步说明您需要的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与此类似、这用于 C2000系列控制器(F280025c)、我需要  Sitara am2634的器件支持文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件支持文件夹包含所有外设的头文件以及 用于访问寄存器结构的全局变量定义头文件、 common 文件夹包含 CPU CLK、PIE、SYSCntrl 的一些常见器件驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    可在 MCU plus SDK 中找到类似的文件、此处:

    https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core/tree/next/source/drivers/hw_include/am263x

    如果这有帮助、请告诉我