This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM261:如何断开/取消枚举 USB CDC 器件

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1496242/lp-am261-how-to-disconnect-de-enumerate-the-usb-cdc-device

器件型号:LP-AM261

工具与软件:

我们 在  LP-AM261上运行了一个应用 、其中使用了 USB CDC 虚拟 COM。

在从引导加载程序切换到固件之前、我们希望 USB 器件 从主机断开/取消枚举。

如何实现?

请帮助解决上述问题。

谢谢

镍镉电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikin:

    要根据特定事件断开连接、您可以调用以下 API

    dcd_int_disable(0); /* TUSB RHPORT = 0 */
    USB_deinit();
    我尝试了以下测试、它对我有效:
    1.使用标准的 SDK CDC Echo 示例
    2.在 echo 函数中,如果在 CDC 控制台中输入了字符"x",则修改并添加一个条件以取消枚举。
    3.如果检测到'x',调用上述2个 API,我可以断开连接。
    4.若要在切换回之后重新连接、请确保再次启用中断并正确重新枚举(请参阅任何开箱即用的 USB 应用程序序列进行枚举)
    此致、
    Shaunak