This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM243X-AM243X:am243x MCU-PLUS-SDK SysConfig 缓慢

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1492095/mcu-plus-sdk-am243x-am243x-sysconfig-is-slow

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

你(们)好  

我找到该主题 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1299742/mcu-plus-sdk-am243x-sysconfig-and-compile-time-very-slow/5076406?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sysconfig%20slow#5076406

当我们向 SysConfig 添加更多详细信息(如 I/O 和 外设)时、SysConfig 速度会变慢。  

出什么事了吗?

谢谢

Raste.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rasty、

    请告诉您在使用哪个 MCU+SDK?

    Unknown 说:
    SysConfig 在我们向其添加 I/O 和 外设等更多详细信息时运行缓慢。  [报价]

    您添加了所有外设? 使用外设和没有外设时会出现多长时间延迟?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们使用 motor_control_sdk_am243x_09_01_00_06

    就像大家看到的、如果我只更改鼠标在 GPIO 焊盘列表中、SysConfig 会冻结2分钟。

    e2e.ti.com/.../25_2D00_03_2D00_2025_2D00_12_2D00_45_2D00_25.mp4

    谢谢

    Raste.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rasty、

    您能否说明是所有 GPIO 引脚发生了这种情况、还是特定引脚造成了问题?

    当配置的 GPIO 实例达到特定的数字时是否会发生这种情况? 例如、配置了5个 GPIO 实例和第6个 GPIO 实例、从而产生问题。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、您好

    没关系。 我接触的一切都很慢。

    我们的 SysConfig。 加密这些文件。

    谢谢

    Raste.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rasty、  

    可以与您分享我们的 SysConfig。 如果可能、请私下报告。

    那会很有帮助。 您可以在 E2E 私人聊天中向我提供文件。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    几天前我向您发送了 SysConfig。

    你明白了吗?

    谢谢

    Raste.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rasty、

    我检查了我的消息,似乎我没有收到任何文件从你。 您能仔细检查一下吗?

    同时、我刚刚查看了 MCU+SDK 的版本说明、其中添加了大量 GPIO 时存在 SysConfig 崩溃问题。  

    此问题需要在 SysConfig 器件数据本身中修复。 此问题已在 SDK v09.02和 SysConfig v1.20中修复。

    请参阅下图。

      有关详细信息、请参阅 RELEASE_NOTS_09_02_00。

    请使用 SDK v09.02和 SysConfig v1.20尝试一次并更新结果。

    此致、

    Tushar