This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200AUDBOOST:CC26X2R1上的外设双向音频示例端口

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1493893/cc3200audboost-port-of-peripheral-bidirectional-audio-example-on-cc26x2r1

器件型号:CC3200AUDBOOST
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具与软件:

大家好、我正在尝试使用 SimpleLink 音频插件版本3.30.00.06和 SimpleLink CC13x2/26x2 SDK 版本7.40在定制设计的电路板上执行外设双向音频。 在我们尝试解码 Opus 之前、该项目会一直编译并正常工作;在 Opus 解码期间、它会返回 BAD_ARG 错误。 但是、如果我们使用 SimpleLink CC13x2/26x2 SDK 版本3.30.00.03、则可以正常工作。

此项目中使用的 Opus 库是预编译版本、已经包含在内。 此库是否有任何限制会使我们无法将其与最新 SDK 配合使用?

此外、尽管在两个工程中都执行了相同的步骤、但我已经注意到变量的值因我们所使用的 SDK 而异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有需要测试的硬件和插件、但您从 CC3200迁移到了 CC13x2/26x2、最新版本。

    大多数情况下、预编译库使用不同的编译器(当然不是 TI-Clang)进行编译。 我不确定如果将两个编译器混合在一起是否应该起作用。 它是否说明使用了哪个编译器来编译 Opus 库?

    Shlomi