This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:使用 VCC_1V8_LDO4作为 ADC VREF

Guru**** 2591070 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1488806/tmdscncd263p-using-vcc_1v8_ldo4-as-adc-vref

器件型号:TMDSCNCD263P
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好!

我的客户希望在 TMDSCNCD263P 板上使用 VCC_1V8_LDO4作为 ADC 基准。
下面是用户指南(spruj86c)中的图2-36。 设置 SW7引脚1-2位置和 SW9引脚2-3和引脚5-6位置。


 使用 SDK 示例"adc_burst_mode_oversampling_am263px-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang"进行评估、生成了以下错误。
[Cortex_R5_0]置位:0.862:SYSCFG/ti_drivers_config.c:System_init:224:SoC_getAdcReferenceStatus (0)== true 失败!!

用户指南的内容也如下。 您能告诉我如何修改 SDK 示例以使用  VCC_1V8_LDO4作为基准吗?


谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koichiro

    您能否共享您使用的 SDK 版本?

    此致、
    Akshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshit、

    客户使用 SDK 10.0.0.35和 SysConfig 1.21.0。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koichiro

    对于延迟响应深表歉意、不知道我是如何漏掉该主题的。

    但是、这是  SDK 10.0.0.35中的一个错误、请升级到 SDK 10.1、此错误已修复、您应该能够使用 VCC_1V8_LDO4作为参考。

    此致、
    Akshit