This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:MSPM0是否支持 LP-XDS110ET?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1495809/lp-mspm0g3507-is-the-lp-xds110et-supported-for-mspm0

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:LP-XDS110ETMSPM0G3507

工具与软件:

能否使用 LP-XDS110ET 对  MSPM0G3507进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danielb:

    当然、它可用于对 MSPM0器件进行调试和编程。  

    只需确保已连接 VCC、GND、SWDIO 和 SWCLK 信号。

    此致、

    Pengfei