This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SDK-AM243X:MCU-PLUS-SDK 10.1是否收到针对 QSPI 引导加载程序的身份验证修复?

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1496361/mcu-plus-sdk-am243x-did-sdk-10-1-receive-the-authentication-fixes-for-the-qspi-bootloader

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X

工具与软件:

您好!

我的开发团队已经将10.1 SDK 集成到了该工程中、我们再次看到相关线程中描述的问题:

MCU-PLUS-SDK - AM243X:闪存协议更改会导致 parseMultiCoreAppImage 出现问题

11月22日,Prashant Shivare 为我提供了预发行的 SysFW。  因此、引导加载程序能够在以非默认协议和速度(33MHz 上为4S-4S-4S)读取 QSPI 时验证映像。

使用10.1重新编译项目后、身份验证再次失败。  对于 AM24和 AM64、预发布映像中提供的修复程序是否未整合到10.1 SysFW 中?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请稍候再收到回复。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现10.1对 bootloader.c 进行了重大更改  经调查、我们注意到 SBL OSPI 示例的 main.c 中有许多变化  通过整合这些、我们现在可以顺利引导。

    谢谢!

    Joe