主题中讨论的其他器件: LP-AM243、 UNIFLASH
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
客户正在使用 AM2432 SDK9.2。
下面有两种不同类型的板。
- LP-AM243 EVM
- 自行构建的开发板
他们发现了一个奇怪的问题、按照下面相同的指导、他们自己的开发板可以成功完成 UART 闪存 SOC 初始化二进制文件、但是、LP-AM243 EVM 在执行下面所示的命令2 (0%)时始终卡住。

由于他们使用相同的导线、相同的设置、相同的软件 SDK9.2、这一套件在自己的 开发板上运行、因此我们不认为 EVM 板上的问题是缺失任何步骤。
客户还下载了 SDK9.0并重试、但在 EVM 板上遇到相同的问题、(他们自己的开发板可以)。
执行命令2 (共2个)时也会出现此问题(0%)。
客户拍摄了 他们在下面使用的 LP-AM243 EVM 的照片
OPN 为 LP-AM243
PCB 为 PROC109A
AM24 PN 是 AM2434BSFF h IALX
您能否提供有关此情况的一些指导、以及客户应如何进行进一步调试?
谢谢!
Kevin