This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:预定义符号

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1495924/am2434-pre-defined-symbols

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:DP83869

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户正在尝试将单芯片伺服程序从一个内核迁移到另一个内核。 您能告诉我下面给出的每个预定义符号的含义吗?

此外、如果他们要切换到 EVM BASE、那么他们应该针对这些设置进行哪些更改?

此致、

Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mari、您好!  

    我想澄清一下、您是指使用电机控制 SDK 吗?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    假设您的客户希望从 AM243x-LP 切换到 AM243x-EVM:

    SoC_AM243X =使用的处理器、无需更改 EVM

    OSAL_FreeRTOS = RTOS 类型、EVM 无需更改

    am243x =使用的处理器、无需更改 EVM

    am243x_LP =电路板型号、更改为"am243x_evm"

    SSC_CHECKTIMER =启用 SSC 内部计时器、EVM 无需更改

    USE_ECAT_TIMER =使用 ESC 系统时间(而非 SYS/BIOS 时间戳)、EVM 无需更改

    CUST_PHY_DP83869 =已使用的 PHY、EVM 无需更改


    此致

    Andreas